This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:进入自动2模式

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796395/ads7950-entering-auto-2-mode

器件型号:ADS7950

我有一位客户在使用 ADS7950。  他们无法进入 Auto-2模式。

他们尝试通过 SPI 向器件发送0x3000、以将其置于自动2模式。  但是、这对他们不起作用。

我们是否有如何正确初始化的示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要进入自动2模式、需要数据表中的表5。
    请注意、在启动自动2模式后的2帧之前、您将不会看到通道排序开始、并且始终从通道0开始。
    命令0x3000确实选择了自动2模式、但不会更改任何参数、例如电压范围、请确保操作正常。

    您是否能够提供至少3帧的屏幕截图来尝试进入自动2模式?

    您是否能够在其他模式下与器件通信并输出有效数据? 这将有助于消除计时问题。

    此致、
    Cynthia