This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8331:有关使用方法的查询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796138/ads8331-inquiries-about-how-to-use

器件型号:ADS8331

大家好、

目前、我的客户正在查看和评估 TI 的 AD 转换器 ADS8331、他们询问有关如何在以下情况下使用的问题。

请支持客户提出的以下问题。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Q1:如果我们(客户)希望在自动触发模式下读取多通道(4ch)端口的 AD 值、我们应该将 CFR 设置为什么值?

(通道选择模式为 AutoChannelSelect。)

 

Q2:作为获取上述转换结果的方法、

我们(客户)理解、当 EOC 时、可以通过在 SPI 上发送0xD000来判断哪个通道的 AD 值

引脚变为活动状态、然后检查标记位。

这是我们的认可吗?

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    自动通道模式和启用的标签位是 ADS8331的默认配置寄存器设置的一部分(请参阅表5、第31页)、因此从技术上讲、您不必向 CFR 写入任何内容。 要验证通道结果、是-您可以将标记位用作通道 ID 掩码(请参阅第9.5.4.1节)。