您好!
我正在设计用于 EEG 采集的 ADS1299的原理图。
我计划使用具有8个正极引脚、SRB1和偏置输出的参考配置。
下面是原理图的相关部分。
1. 我想以 SRB1为基准测量正电极输入。 是否最好像我所做的那样将所有负输入与 SRB1连接在一起? 或者、我应该改用内部输入多路复用器(MUSF1寄存器)并使负引脚悬空?
2.我也需要使用交流导联脱落阻抗测量。 我想在 SRB1电极上输出交流导联脱落信号、并将其记录在8个正电极上、以获取每个电极的单独阻抗测量值。 这是可行的吗? 这是否会影响我应该如何将负输入连接到 SRB1 (通过线缆或使用输入多路复用器)。 如果不可能、在参考模式下使用时、是否有任何方法记录每个通道的阻抗?
3. 由于我使用参考电压、因此无法在正负引脚之间使用差分电容器(因为所有负引脚都与 SRB1连接在一起)、如数据表中所建议的那样。 相反、我使用单独的分流电容器为每个正引脚和 src1引脚接地。 这会对 CMRR 产生很大影响吗? 参考输入电阻器和电容器是否有可最大限度地提高 CMRR 的替代方法?
感谢你的帮助。