This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:电流消耗和电源模块推荐

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF80, TPSM84824, TIDA-01027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796158/dac38rf80-current-consumption-and-power-module-reccomendation

器件型号:DAC38RF80
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 TPSM84824、 TIDA-01027

尊敬的 TI:
我们正在为客户设计采用 ADC12DJ3200和 DAC38RF80的数据采集板。
我们使用三个 ADC12DJ3200和三个 DAC38RF80。
我们正在为 ADC 和 DAC 设计珍珠板。
我们在 参考 TI 参考设计 TIDA-01027后、为 ADC 和 DAC 板的所有电源选择了 TPSM84824串联稳压器、尽管 TIDA-01027设计用于 ADC12DJ3200。

ADC 和 DAC 板将是原型板、我们将评估 ADC 和 DAC 的所有可用模式。
现在、不同模式下 ADC 和 DAC 的功耗是不同的。

对于 DAC38RF80,对于 MODE1:1V 数字电源 VDDDIG1的电流消耗典型值为:1478mA,最大值为2290mA。 因此,如果我们获得最大额定电流,那么对于三个 DAC,它为6.87A。

和对于 MODE3:1V 数字电源的电流消耗典型值为2253mA、数据表中未给出此模式的最大额定电流。 因此,对于典型的额定电流,三个 DAC 的电流为6.759A。

如果我们看到 MODE1中的典型电流和最大电流之间存在差异、则1个 DAC 的电流为812mA、3个 DAC 的电流为2.436A。

我的问题是:

DAC38RF80 MODE3中1V 数字电源的最大额定电流是多少?

TPSM84824是否是三个 DAC38RF80的理想选择?

3.单个 TPSM84824是否能够满足三 个 DAC38RF80 1V 数字电源 VDDDIG1的电流要求?

环境温度大约为45摄氏度、DAC 和 ADC 板将位于机箱中(进风扇和出风扇将安装在机箱上)。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    以下是应用手册的链接、其中提供了有关所有模式下 DAC 功耗的更多详细信息: www.ti.com/.../tiduc89
    关于 TPSM84824、我以前没有使用过它、因此无法推荐。 请与您要替换的 EVM 上的电源器件进行比较。 您可以向电源团队寻求帮助。

    谢谢、
    埃本