This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:工业安全

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, ADS1118, ADS112C04, ADS1120, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796055/ads112u04-industrial-safety

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS112C04ADS1120ADS1114

您好!

客户正在开发 ESS、希望采用 ADC 来监控电池组电压。

现在考虑将 ADS112U04或 ADS114用于16位 SPI/UART/I2C、CRC。

除了这些器件之外、是否还有任何 ADC 可用于支持工业安全?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    按 ESS、您是指储能系统?
    而在"工业安全"方面、您是否指的是"功能安全"?

    到目前为止、我们还没有任何按照 IEC 61508或 ISO 26262等任何功能安全标准开发的独立 ADC。
    您可以考虑我们的 ADC 商用现成(COTS)组件、这些组件当然可以在功能安全系统中使用。 但用户必须确保系统满足其功能安全要求。

    我们有多个客户在功能安全电池管理系统中成功使用了 ADC、例如 ADS1114 (I2C)/ ADS1118 (SPI)或 ADS112U04 (UART)/ ADS112C04 (I2C)/ ADS1120 (SPI)。

    如果您只需要使用电阻分压器测量一个电池组电压、那么这些 ADC 都是可能的备选器件。
    ADS112x 系列通常是首选、因为它提供的输入阻抗比 ADS111x 系列更高。 当您需要测量高欧姆电阻分压器上的电压时、较高的输入阻抗会大有裨益。

    此致、