This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS131E06:ADS131E06

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796372/ccs-ads131e06-ads131e06

器件型号:ADS131E06

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在使用模拟数字转换 器 ADS131E06、我想知道我是应该先给器件加电、然后再给 基准电压加电、还是  相反。

或者我可以自由选择、我意味着谁先粉末 没有任何效果。

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法拉、


    在数据表的末尾、我们通常会给出电源建议、包括器件上电的时序。 在 ADS131E06数据表中、您可以在第61页找到它。 加电之前、您希望所有数字和模拟输入为低电平(这将包括基准输入)。

    数据表增加了一些注释、但继续以下内容。 将所有这些输入信号保持在低电平、然后为器件供电。 让电源稳定至最终值、然后您可以将主时钟信号应用到 CLK 引脚。 等待最小的 tPOR 时间来发送一个复位。 之后、等待18 tCLK 开始使用该器件。

    我想说、您应该能够在电源上电后立即为基准上电。 您可以在为基准供电的同时为/reset 供电。


    吴约瑟