This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:64位 Win10操作系统上的 ADS1235EVM

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795341/ads1235evm-ads1235evm-on-64-bit-win10-os

器件型号:ADS1235EVM

大家好、

我收到了以下请求、您能提供帮助吗?

####################################

我已按照 ADS1235EVM 网页和文档中的所有说明进行操作。 但在空白屏幕下不会更改。 我无法使用此产品。 你有什么建议吗? 我有64位 Win10操作系统。

################################

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是否已安装 ADS1235EVM 器件封装(ADS1235EVM-DVCPKG)?

    可从 http://www.ti.com/tool/ads1235evm 下载。

    如果已安装器件包、我建议尝试使用 MSI 安装程序重新安装 EVM 驱动程序、该安装程序位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers\BulkUsb_driver_install_x64-v1.0.1.msi。  

    如果这两个步骤都不能解决问题,您是否可以请求在 C:\Users\中找到的应用程序日志文件 \Documents\DSEvalSW\Logs 目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 Windows 帐户不在管理员权限中。 当我启动 Δ-Σ ADC EV 时。 软件作为管理员、它可以正常工作。

    感谢你的帮助。

    BR、
    Yilmaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilmaz、

    我很高兴听到这是为您服务的。 如果您需要重新安装任何具有管理员权限的软件才能使其正常工作、您是否愿意告诉我?

    我知道、如果用户在 Windows 上没有管理员权限、则可能不会进行安装、但我不知道有任何要求拥有运行 Delta-Sigma Eval 软件的管理员权限。

    我们当然不打算对使用我们的评估软件施加这种限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与 Windows 上的管理员权限有关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    第一个问题是"硬件未连接"、即使我安装了 ADS1235EVM-dvcpkg.exe 和 DELTASIGMAEVAL-GUI-installer.exe。 然后、我阅读手册并在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers 文件夹中安装 BulkUsb_driver_install_x64-v1.0.0..msi。 之后连接了器件、但无法读取寄存器。 我给 Soriano 先生发了电子邮件,然后他选择了这个话题(谢谢他)。

    当我启动 Δ-Σ ADC EV 时。 软件在非管理员权限中、它可以连接到设备、但无法读取寄存器。

    如果我启动 Δ-Σ ADC EV。 软件、那么它可以读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilmaz、

    好的、感谢您提供的更多信息! 我不知道在运行此软件时管理员权限会产生任何影响。

    如果您希望我继续进一步调查此问题、您是否愿意共享在运行 Delta-Sigma Eval 软件时创建的应用程序日志文件?

    日志文件位于 C:\Users\ \Documents\DSEvalSW\Logs\applog.txt C:\Users\ \Documents\DSEvalSW\Logs\debug.txt

    为了让我更轻松地进行故障排除、请执行以下操作:

    1. 确保已关闭 Delta-Sigma Eval 应用程序、然后删除这些文本文件。
    2. 在没有管理员权限的情况下运行应用程序、尝试与设备通信、然后关闭应用程序并压缩两个日志文件。
    3. 再次删除日志文件。
    4. 使用管理员权限重新运行应用程序、尝试与设备通信、然后关闭应用程序并再次压缩这些日志文件(并以某种方式标记此 zip 文件以指示您以管理员身份运行应用程序)。
    5. 将这些日志文件附加到此 E2E 主题、或通过电子邮件发送至 pa_deltasigma_apps@ti.com

    我知道这是否是你没有时间做的事情。 感谢您提供给我们的信息。 谢谢!