This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1009:需要不同的模拟输入基准电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796046/ths1009-need-different-analog-input-reference-voltages

主题中讨论的其他器件:THS1009

团队、

我需要一个类似于 THS1009的器件、但具有支持3.0V 的 VREFP 和支持0V 的 VREFM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我们在 THS1009领域没有进行任何新的开发-这是一个管线转换器、它在许多年前发布。 从通道数和转换速度的角度来看、系统需要什么? 我们可能有一个 SAR 适合您。