This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:功耗与采样率间的关系图

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3442, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795409/adc3444-power-consumption-versus-sample-rate-graph

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件:ADC3442

尊敬的论坛成员:

请您评论以下内容吗?

是否有详细说明模拟和数字电压轨功耗与采样率之间关系的图?

例如、如果我们使用的 ADC3444的时钟速率与 ADC3442的时钟速率相同(30MSPS)

它们将使用相同的功率、还是 ADC3444使用更多的功率?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他应该很快与你在一起。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    数据表中的这些表有助于显示功耗如何随采样率进行调节。

    功率调节应在不同的速度等级中保持恒定、但在指定条件之外无法保证数据表的性能。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    非常感谢、这回答了我们的问题。

    此致