This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:基准模式外部、内部,Ω

Guru**** 2965120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795177/ads1148-q1-reference-mode-ext-int

器件型号:ADS1148-Q1

转换结果=(VREX / 4)/VREF,这,什么意思?和,在外部电压基准。上可以实现多少精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您的图像未通过。 您能否重新发布图像?
     您是指数据表中的9.3.12.2外部电压基准监控器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    否、TI 的8.3.12.2外部电压基准监控器、转换结果=(VREX / 4)/VREF 这意味着什么、以及、当外部电压基准时、可以实现多少精度。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    很抱歉、我正在咨询数据表的非 Q-1版本。

    您已在数据表中确定错误、应该是:

    转换结果=(VREX/4)*(2^15/VREF)、源自:

    COD/2^16 = VIN/(2 x VREF)
    COD/2^16 =(VREX / 4)/(2 x VREF)
    代码=(VREX /4) x (2^15/VREF)

    上一节似乎也不正确、请提请我们注意。

    我没有特定的精度数字、因为它取决于各种因素。 如第8.3.12节所述、结果为"粗调"。