This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490的单一故障

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795642/afe4490-the-single-fault-of-afe4490

器件型号:AFE4490

尊敬的专家:

℃客户对 AFE4490有疑问。在正常和单一故障条件下、血氧模块有法规要求、血液氧探头不应超过41 μ m。

如果我们可以提供一些可认证的数据、AFE4490就可以满足单故障温升的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    这更像是对连接到 AFE4490的光学探头的要求、因为 AFE4490不会与用户接触。
    因此、向探头供应商询问此要求更有意义。
    如果您仍需要有关此方面的其他信息、我们可以在 biosensing_afe-support@list.ti.com 上将其脱机。

    此致、
    Prabin。