This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:需要对 ADS8668和 DAC7760进行设计审查。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794465/ads8668-need-to-have-a-design-review-for-ads8668-and-dac7760

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件:DAC7760

你(们)好。

我想完成 ADS8668和 DAC7760的设计审查。

我对设计也有一些疑问。

我可以让他人与他人交谈吗?

谢谢、此致、

维拉伊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    发布您的原理图和布局、并告知我们您的问题。  我们将在可能的情况下查看并提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的回答。
    我能否亲自与您分享原理图?
    我不能在这里公开它。

    谢谢、此致、
    Viraj Adam。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viraj:

    当然-向我发送朋友请求、您可以直接与我共享文件。