This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:SPI 引脚设置/高性能模式

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794977/ads4149-spi-pin-setting-high-performance-mode

器件型号:ADS4149

大家好、

我的客户提供了一些有关 SPI 设置的问题。

  1. 对 SPI 编程后、每个 SPI 设置如下
    是这样吗?
    1. 复位:高电平
    2. SEN:高
    3. SCLK:低电平
    4. SDATA:低电平
  2. 有 高性能模式1和高性能模式2。  
    如果 FC=40MHz、Sampling=200MSPS、应如何为这些寄存器设置它们?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

重置 :高电平
SEN    :高
SCLK  :低电平
SDATA:低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    如果客户在串行模式下使用 SPI、则必须保持复位低电平。 不过、上电后、必须将该输入从低电平脉冲到高电平、或通过向 地址0x00的位1写入"1"来执行软件复位。

    SEN 应保持高电平以防止任何意外写入。 SCLK 和 SDATA 可以处于任一级别。

    通过向 地址0x03的位0和位1写入"11"来让它们选择高性能模式1。

     由于 FC < 230MHz、请让它们通过向地址0x4A 的位0写入"0"来禁用高性能模式2。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim-San

    感谢您的快速回复。
    如果客户不使用高性能 MODE1、在 fc=40MHz、200MSPS 的条件下、测量结果会受到什么影响?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    高性能 MODE1通过使输入时钟缓冲器更强(通过将其电流增加~3至5mA)来改善 ADC 的孔径抖动。

     

    对输入频率的影响:因此、您会看到它主要对高输入信号频率的影响、在高输入信号频率下、抖动噪声决定了 ADC 的整体 SNR。

    例如、如果 以 250MSPS 采样、在-230MHz 频率下、-1dBFS 时的 SNR 可能会提高1到1.5dB。

     

    对采样频率的影响:如果时钟信号在不同采样频率下的上升和下降时间相同、则该模式的影响不应取决于时钟采样率。 不过 , 我们已经看到,特别是在正弦波时钟的情况下,对于较低的采样率,时钟信号的上升/下降时间会降低,进而降低 ADC 时钟缓冲器的孔径抖动。 由于这个模式使得输入时钟缓冲器更强、在较低的采样率下、它的影响更加明显。

     

    总之、该模式对于高 IF /低 采样时钟 组合最为有用、其主要影响是 SNR、也可以略微改善 HD2 (1dB 或2)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim-San

    感谢您的详细解释。

    此致、
    Shota Mago