This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:有关 SPI 时序的问题

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793567/dac108s085-question-about-spi-timing

器件型号:DAC108S085

大家好、

数据表显示 TSS 和 TSH 有限制、我的问题是:

1.单位(极限值)是否对应于典型值或极限值? 如果是典型值、大多数数据似乎是合理的、但如何解释产生4.5us<6us 的原因?

2. 对于 TSS、应该是(1/fsclk - 3)还是1/(fsclk - 3)? 公式 Hz 或 MHz 中的 fssclk 单位是多少?  

3."平均外发质量水平"对该表意味着什么?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我将在线响应。

    [引用用户="Hao Wang14]1. 单位(限值)是否与典型值或限值相对应? 如果是典型的、大多数数据似乎是合理的、但如何解释原因4.5us<6us?[/引述]

    这两种设备都适用。 TS 是稳定时间、"通常"可能快于6uS、但最大或最慢限制可能为6uS。

    [引用用户="Hao Wang14"]2.  对于 TSS、应该是(1/fsclk - 3)还是1/(fsclk - 3)? 公式 Hz 或 MHz 中的 fssclk 单位是多少?

    不带括号的第一个用例。

    [引用用户="Hao Wang14">3. "平均传出质量级别"对于该表意味着什么?[/QUERT]

    这是 National Semi 的一个较旧的部分、因此我很难肯定地说、 但是、根据我的经验、我倾向于相信他们试图表明这不是生产级测试、而是由设计或其他鉴定测试保证或指定的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    “设备(限制)”支架中的最大值/最小值是否适用于“典型”或“限制”列?
    例如、如果时钟频率 fsclk 为20MHz、TSS 为47ns、通过公式(1/fsclk-3)计算得出、那么47ns 是最长还是最短时间?
    如果答案是最大值、当客户设置的 TSS 超过47ns 时、结果是什么?
    如果答案最小、则与客户的测试结果一致。 因为它们的 TSS 远长于47ns、并且工作良好。
    请帮助确认吗?

    谢谢、致以最诚挚的问候!
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    这是一个好的问题、我没有注意到您的初始问题。 我认为,该表的目的是为了在括号内用"max"或"min"注释来表示限制条件。 但是、设置或保持时间规格通常不具有最大规格-这种情况下与 SCLK 频率有任何关系也是很奇怪的。

    更令人困惑的是顶部的 Fsclk 规格。 典型值为40MHz、而限制(最大值)值列为30MHz。 这显然是相互矛盾的。

    我不能立即确定可以提供哪些资源来更好地澄清这一点、当然这是一种奇怪的方式来提供这张表格。 我将看到我可以找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您对此问题是否有任何更新? 因为客户对它感到困惑、担心时序可能存在一些潜在风险。

    谢谢、致以最诚挚的问候!
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    很抱歉耽误了时间-周五是美国的假期、我也在周一大部分时间都不上班。

    我真的找不到任何在内部留下的人会对该器件有任何经验、但最后我返回检查数据表、看看现在正在发生什么情况。

    AC 和时序特性表的顶线条件表示技术规格是在2.7V 至5.5V 的电源电压、200pF 的最大容性负载、代码12至1011以及室温条件下测得的。 粗体字适用于更宽的温度范围。

    因此、SCLK 频率规格表明、在室温下、您可以达到40MHz、但如果在-40C 至125C 的温度范围内运行、则有一个角、其中最大指定速度实际上为30MHz。

    对于 TSS,这是3ns 最小值和(1/FSCLK )- 3最大值。 过热 TSS 最小值变为10ns,但仍为(1/FSCLK)-3最大值。 TSH 非常相似,最小值为0ns,最大值为(1/FSCLK )-3,过热时最小值为3ns,最大值为(1/FSCLK )-3。

    虽然看到最长设置或保持时间是不寻常的、但我们必须假设有合理的理由将其包含在此数据表中。 客户的设备可能现在正在工作、但在某些极端情况下、如果没有合规性、他们可能会在将来遭受损失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢!

    Hao