This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:同步两个 ADS54J66EVM

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADC12J4000, ADS54J66, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794140/ads54j66evm-synchronize-two-ads54j66evm

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000ADS54J66LMK04828

您好!

我有两个 ADS54J66EVM 板和两 个 TSW14J56板。 能否在两个 ADS54J66EVM 板上同步 ADS54J66s?

我注意 到、在 tidi851描述了两个 ADC (ADC12J4000)的同步方式。 但我仍然对这有一些疑问:

(1) 在 tid851中,板载“触发器输入”链为 TMST+(Boarda) ———>R18 (Boarda)—>SYNC_P (Boarda)——>FPGA (master)———>SYNC_N (Boarda)————>TMST+(Boardb)—>SYNC_N (Boardb)—(Boardbp)————板级(Boardnp)————板级(Boardtn)————板级(Boardtn)———(Boardtn)——(boardn)—(boardn)—(trigger (boardn)—)—(boardn)—(boardn)— 电路板 B 的 TMST-上的"触发器输出"是什么?它为什么由 SMA cabel 连接? 似乎有人会使用这种信号?  

(2)"触发输入"通过 FMC 的引脚 G12从内部连接到 FPGA、该引脚是板载 ADS54J66EVM 上的净 SYNCbABP。 因此、如果我要同步两个 ADS54J66s、我是否应该切断网络 SYNCbABp 和 SYNCABm 的微阻隔线、然后在它们上放置同轴引线? 然后按照 tidu851所述连接所有这些引脚?  

(3)如果我使用 synchronization_2x_demo.exe 来同步两个 ADS54J66s 而不是两个 ADC12J4000s、我认为固件会发生更改。 那么、您是否拥有基于 ADS54J66的固件? 如果不是,您是否有其他关于基于两个 TSW54J66EVM 同步两个 ADS54J66EVM 的想法?

此致

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、您可以同步两个板。 您将需要修改两个 ADC 板以允许您使用 LMK 上的 OSC 输入、以便您在单环路0延迟模式下操作它们(有关更多信息、请参阅 LMK04828数据表)。 为此、请执行以下操作:

    安装 R60、R61、C92

    移除 R62、C169、JP2、C80

    将 C82替换为0欧姆电阻器、将 R77替换为0.1uF 电容器。

    提供与两个 EVM 的 J12同步的所需 SYSREF 频率。 系统启动并运行后、通过监控两个板的 R30来验证两个 LMK 是否同步。

    要设置触发两个板、请参阅以下链接中的 HSDC Pro GUI 用户指南第3.1.3.3节。 您可以选择使用软件触发器或硬件触发器。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../yggz55vq0ah0n8dlcrlbml1gveoeeuqj

    e2e.ti.com/.../5165.ADS54J66_5F00_ADS58J63_5F00_ADS58J66_2D00_SCH_5F00_A.pdf

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    我遵循了 HSDU 用户指南的过程、有一个问题。

    选中这两个使能后、捕获按钮将从"Capture"更改为"Generate Trigger"、 如指南中所述。

    当在 HSDC 中将 ADS54J66_LMF_4421用作配置文件时、单击"Generate Tigger"按钮、 处于 TRIG A 的信号将为低-高-低、如图1所示。

    即使 J13 (trig in)和 J7 (trig out A)未通过 SMA 电缆连接、根据 上述配置、数据仍然被捕获。 未报告“未发生触发”,但应 报告。

    在第3.1.3.3节中、它指出:

    "要使用此上升沿触发相同的 TSW14xxx,用户必须从 TSW1400上标记为“EXT_TRG_INPUT”SMA (J11)的 SMA 电缆(TSW14J5x 上标记为“TRIG_IN"、SMA J13)  

    一个同步(TRG_OUT) SMA。 如果没有这种连接,GUI 将永远不会检测 到触发器,并在用户单击 “Generate Trigger”按钮后短时间内报告“No trigger occurred”(未发生触发)。

    这是正常的吗? 如果不是、我还应该做什么?

    当 ADS54J66_LMF_4421_mode7用作配置文件时、TRIG OUT A 处的信号将为低电平-高电平、如图2所示、稍后将报告"未发生触发"。 将不会有数据  

    在正常条件下(未选择触发模式)可接收数据时捕获。

    当配置不同的 ini 文件时、trig out a 处的信号将会不同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我删除了 ADS54J66_LMF_4421.ini 中的"Sysref Based Master Slave Trigger" 然后、它的行为与上面描述的模式7相同。

    但为什么它会报告"未发生触发"、因为我已在同一 TSW14J56板上读取了连接 J13和 J7? 但是、从器件 TSW14J56已经可以捕获数据 、正如 HSDU 用户指南第3.1.3.4.4节所述。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您是否计划使用软件触发器选项或外部触发器? 如果您使用软件触发选项、则必须将一个 TSW145J56设置为主模式、将另一个设置为从模式。 我 建议 您首先从内部触发模式开始、只需使用一个设置即可使其正常工作。 之后、将第二个设置添加为从器件并使两个设置都触发。 如果您需要使用外部触发器、请返回主板并将其设置为从模式。

    所有三个同步输出都是相同的信号、任何人都可以使用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您是否说触发器适用于从 ini 文件中删除的注释、但不适用于该文件存在的情况?  这只是在使用一个设置时吗?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    触发器功能从未添加到此 ini 文件所使用的固件中。 我们正在考虑添加此功能。

    此致、

    Jim