This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:一段时间后触摸面板将无响应、重新启动后恢复。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794863/tsc2007-touch-panel-after-some-time-will-be-no-response-recovery-after-restart

器件型号:TSC2007

客户使用我们的电路板通过 RS485连接变频器、并通过 RS232连接 PLC。

使用一段时间后(时间未固定),触摸屏 没有响应 ,需要重新启动设备。

我们的软件测试  IIC 信号。     数据传输正常、但  返回数据为0 (感觉芯片不工作或主机未应答)。

 导致此问题的原因是什么? 如何解决?

TP_3V3  和 VCC_3V3 具有相同的源。 3V3来自直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    TSC2007预计不会执行此操作。 您能否确认如何复位器件以恢复正常运行? 是否切换3.3V 电源开/关? 所有转换通道(X/Y/Z)的结果是零还是仅测量一次?

    查看原理图、我们注意到 VDD (引脚1)引脚上似乎没有任何电源去耦。 您能否确认该电容器是否位于原理图的不同部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、
    是的、所有转换通道(X/Y/Z)的结果都为零。

    我们在 VDD (引脚1)引脚上有电源去耦、看起来是100nF

    如果我们的产品未连接到其他器件、则不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    感谢您确认去耦电容。 您是否必须对 TSC2007进行循环/重置电源以使其恢复正常运行? 当它变得无响应时、它是否仍然在输出全部零之前提供"ACK"信号?

    这是否可能与 SCL 时钟拉伸有关?
    e2e.ti.com/.../758520