This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:ADS54J40:从 ads54j40采样的数据存在问题、需要您的建议。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795432/ads54j40evm-ads54j40-data-sampled-from-ads54j40-is-problem-need-you-suggestion

器件型号:ADS54J40EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J40

我使用的是 ads54j40;fs=1000MHz  LMFS=8224   SYSREF=1000/512=1.953125   K=16

适用于 FPGA μ;的 Xilinx K7 325

da0->MGTXRXP0_115、DA1->MGTXRXP1_115、DA2->MGTXRXP2_115、DA3->MGTXRXP3_115、

DB0->MGTXRXP0_116、DB1->MGTXRXP1_116、DB2->MGTXRXP2_116、DB3->MGTXRXP3_116、

使用8个通道;  GTX:  RX_DATA [255:0]

那么、 我的 数据分析

    ADC0_sample0<={rx_tdata[7:0]、   rx_tdata[15:10] };
    ADC0_sample1<={rx_tdata[23:16]、 rx_tdata[31:26] };
    ADC0_sample2<={rx_tdata[39:32]、 rx_tdata[47:42] };
    ADC0_sample3<={rx_tdata[55:48]、 rx_tdata[63:58] };      
    ADC0_sample4<={rx_tdata[71:64]、 rx_tdata[79:74] };
    ADC0_sample5<={rx_tdata[87:80]、 rx_tdata[95:90] };   
    ADC0_sample6<={rx_tdata[103:96]、rx_tdata[111:106]};
    ADC0_sample7<={rx_tdata[119:112]、rx_tdata[127:122]};  


    ADC1_sample0<={rx_tdata[135:128]、 rx_tdata[143:138]};
    ADC1_sample1<={rx_tdata[151:144]、 rx_tdata[159:154]};
    ADC1_sample2<={rx_tdata[167:160]、 rx_tdata[175:170]};
    ADC1_sample3<={rx_tdata[183:176]、 rx_tdata[191:186]};      
    ADC1_sample4<={rx_tdata[199:192]、 rx_tdata[207:202]};
    ADC1_sample5<={rx_tdata[215:208]、 rx_tdata[223:218]};   
    ADC1_sample6<={rx_tdata[231:224]、 rx_tdata[239:234]};
    ADC1_sample7<={rx_tdata[247:240]、 rx_tdata[255:250]};

但数据表:表11。 默认帧汇编:A0 A1 A2 A3

 ?表11 LMFS=8224 μ F

如何 进行数据分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱您好、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他应该很快与你在一起。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表11显示了8个通道、2个转换器、每帧2个八位位组和每帧4个转换器样本(LMFS = 8224)。 该表显示了一个帧。 我不确定问题是什么。

    此致、

    Jim