This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:单端通信

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305L25, SN65LVDT14, AMC1305M25, SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795415/amc1305l25-single-end-communication

器件型号:AMC1305L25
主题中讨论的其他器件: SN65LVDT14AMC1305M25SN65MLVD203B

当 CLKIN_N 和 DOUT_N 引脚都接地时、AMC1305L25是否能够配置为单端通信? 还是仅使用 LVDS 通信?

SN65LVDT14是否仅一个收发器用于 AMC1305L25与 C2K/MCU 进行通信?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    AMC1305L25仅配置为差分模式、在不移动到 AMC1305M25的情况下、不能单端移动。

    由于 TMS320C2000系列器件不兼容 LVDS、因此您可以使用 SN65MLVD203B 之类的器件向 AMC1305L25发送时钟并接收来自 AMC1305L25的数据。