This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5618A:HBM 规格查询

Guru**** 2517890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5618A, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789897/tlv5618a-inquiry-for-hbm-spec

器件型号:TLV5618A
主题中讨论的其他器件: DAC8760

大家好、团队、

我是否可以知道是否提供 TLV5618 HBM 规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我将看到我们可以找到的内容、但遗憾的是、如果数据表中未包含这些信息、很可能从未对其建模。 因此、我们可能需要申请一个新模型才能获得此数字-这可能需要一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我无法发现此器件的任何内容、甚至无法发现相邻系列中任何与密耳相关的器件。

    此外、我最初提到了一种模型方法、但这是因为我显然设法将此主题误认为是关于热性能信息。 对热性能进行了建模、但对 ESD 进行了测试。 鉴于该器件的使用年限、很遗憾、重新进行 ESD 认证不是我们现在可以继续进行的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供的信息! 以下参考设计的输出保护电路已向客户介绍、希望它能帮助解决 TLV5618A 电路的 ESD 应用问题。

    DAC8760经过 EMC/EMI 测试的参考设计
    www.ti.com/.../tidu011.pdf

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    当然、我目前还没有所有细节、但沿着该电路走线的东西可能就足够了。 由于 TLV5618的电压比 DAC8760低、因此可能需要在该设计中建议的同一系列中使用另一个 TVS 二极管、具体取决于测试的确切条件。