This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:输出超出范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795267/dac8771-output-over-range

器件型号:DAC8771

大家好、

我对 DAC8771有疑问。

当输出超出范围时、应该将降压-升压转换器电压(0x07)设置为什么值?
6V 的 VOPS 是什么? 12V 电压的 VOPS 是多少?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过在配置 DAC 寄存器中选择所需的范围来设置电压输出超范围。 默认情况下、配置降压/升压寄存器将设置为生成 VPOS=15V 和 VNEG=-15V、这是使用超范围时正确的。

    谢谢、
    Garrett