This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:PVDD/AVDD 上电复位问题

Guru**** 2750545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794951/dac8771-pvdd-avdd-power-on-reset-issue

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: LM25180

您好!

我上周在下面的主题中询问了 DAC8771。
我将客户的原理图发送给了 Garrett 的 PM。
他是否收到了 PM?
当 BUCK_BOOST 在负载打开时打开、0-24mA 输出模式、DAC_CODE = 0xFFFF、PVDD / AVDD 从15V 降至5V。
这可能是故障原因。

PVDD / AVDD 由 R0.5Z-1215/P (Recom)提供15V 电压。
此外、我还使用 EVM 进行了测试。 PVDD / AVDD 由15V/3A 直流电压供电。 就 像 Garrett 说的、 在任何情况下、DAC8771都能 正常工作、在我的评估中从未失败过。
根据 IPVDD 规范进行编码、很明显 R0.5Z-1215/P (Recom)不足以提供电源。
但是、我认为 DAC8771没有发生故障。 我认为 POR 在 AVDD 下降时起作用、它是否会导致损坏?
 我发送的客户电路可能存在另一个问题。
您是否认为 确实需要15V/0.5A = 7.5W 的电源? 由于客户使用500欧姆/0-24mA 电流、因此他们认为上述电源模块已足够。
您能推荐 TI 的电源 IC 和电路吗?
 给您带来的不便、我深表歉意。
如果您看看客户的电路。 请告诉我。
同时、我将再次检查客户的 DAC8771是否真的损坏。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    我收到了您的 PM、并向您提供的地址发送了一封电子邮件。 无论您喜欢哪种方式、我们都可以在本 E2E 主题或电子邮件中继续讨论。

    如果 PVDD/AVDD 降至低于建议的最小工作电压的这一低电平、器件可能会复位、但这不会导致损坏。 我怀疑这是发生的情况、也是为什么您只在"热"连接 DMM 时才看到问题的原因。

    您使用的电源只能支持33mA、而 DAC8771的平均直流电流可达~100mA。 您将需要使用不同的电源。

    500mA 的峰值电感器电流由旁路电容提供、因此电源没有提供500mA 的直流电流。  我将目标为150mA 直流电流、并在 AVDD/PVDD 上添加额外的电容。 我不确定具体的电源 IC、因此您可以使用参数搜索或在电源管理论坛上发帖。 在我们最近使用 DAC8771进行的参考设计中、我们使用 LM25180作为隔离式电源。 您可以通过以下链接查看参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01535

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San、

    非常感谢。

    我根据您的答案再次使用评估板进行了测试。
    尽管我测试并更改 了各种条件、但评估板性能稳健、未发生故障。

    另一方面、客户的电路板没有返回、即使硬件复位也是如此。
    作为下一步、客户改为200mA 电源、我希望可以避免出现重大问题。
    再次感谢你。
    Hiroshi