This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548-EP:什么是 ESD 电压?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2548-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795011/tlv2548-ep-what-is-the-esd-voltage

器件型号:TLV2548-EP

您好!

我的客户对 TLV2548-EP 有疑问。

[问题]

TLV2548-EP 的 ESD 电压是多少?
(HBM 和 CDM)

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够找到该器件的 ESD 数据。
    HBM 通过3000V 测试
    CDM 通过1500V

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade-San

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、

    Kaede Kudo