This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:数据表中的说明不清楚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794479/ads8664-an-unclear-description-in-datasheet

器件型号:ADS8664

您好!

在 ADS8664 数据表第7.1章中 、下面的描述不清楚。 请30kΩ 说明这 是什么意思? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue Tang:

    这与过压保护有关。 在 ADS8664数据表(www.ti.com/.../ads8664) 中、从第24页的第8.3.3节开始、有更多详细信息可以帮助您了解情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    感谢您的回复。 但我仍然没有得到它:
    什么是"提供小于30 kΩ 的低阻抗"
    2.为什么30kΩ 不是其他值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    条件2)表示 AVDD (+5V)可用时的最大输入额定值、 条件3)表示当 AVDD 不存在时的最大输入额定值。由于 AVDD 被施加到内部二极管以实现过压保护(图68)、 此外、内部 PGA 通过 RFB 和1Mohm 输入阻抗为输入信号提供衰减。 缺少 AVDD 与高阻抗状态类似、可用的 AVDD 显示低阻抗、该节点上的阻抗将对输入衰减产生影响。 30k 欧姆是条件的仿真结果。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢、Tom。

    此致、

    戴尔