This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:与 TMS320C6748 (C6748 LCDK)的连接

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, TMS320C6748, ADS8363EVM, ADS8361, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794666/ads8363evm-interfacing-to-the-tms320c6748-c6748-lcdk

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748ADS8363ADS8361TMS320F2812

您好!

我尝试    使用 SPI1引脚将 TMS320C6748连接到 ADS8363 EVM。 我想利用使能引脚与 ADC 握手、但在 J15或 J16接头上找不到它。 我还需要一种方法来触发 ADS8363上的 RD 和 CONVST 位 、但无法确定如何触发。 到目前为止、我的想法是使用其中一个 CS 引脚作为 GPIO、在我实际传输数据之前切换 RD 和 CONVST 位。 我不是在寻找如何进行这项工作的深入解释,而是简单地描述这项工作将非常有帮助。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我在这里有一个缺点、因为我不知道 J15或 J16接头是什么意思。 您能告诉我们您将何种硬件与 ADS8363EVM 配合使用吗? 如果您可以访问 McBSP 端口、则 ADS8363并不遵循标准 SPI 接口、这可能会使您的生活在这里变得更加轻松。 请告诉我您在 TMS320C6748方面使用的内容、我们将从这里开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    J15接头是一个位于 C6748 LCDK 底部的扩展端口、包含 SPI0所需的所有引脚。 J16接头是一个36引脚 FFC 摄像头端口、其中包含 SPI1所需的所有引脚。 DSP 确实具有 McBSP、但我完全不知道该外设及其功能。 是否有针对此外设的 Starterware 示例或任何在线示例使用它与外部编解码器进行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我正在查看 C6748 LCDK 的原理图、遗憾的是、它们不会将 McBSP 提供给任何特定的接头、因此我怀疑其中 DSP 侧的任何人都有该外设的入门软件。 当您浏览 ADS8363数据表时、您会发现 RD 输入需要通过时钟选通进行限定、这就是为什么将该部件与简单的 SPI 端口结合使用变得很难的原因。  您可以使用 GPIO 和位拆裂来实现它、但这会妨碍获取速度/吞吐量以及使用 DMA。  您正在处理哪种类型的应用?  ADS8363不是真正的编解码器、因此这里可能有更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    选择 ADS8363EVM 是为了让我们能够采样比 LCDK 已经提供的频率更高的频率、因此如果我在错误的上下文中使用了 CODEC 一词、我深表歉意。 LCDK 当前以96kHz 的频率进行采样、而我的客户希望采样频率高于此值。 至于你关于位拆裂的建议,我不知道我将如何实施这些建议或我需要采取的步骤。 我是大学的电气工程高级工程师、因此我对软件方法的知识水平低下表示歉意。 我的第一个问题是、如果我执行位拆裂、我是否需要针对整个外设执行该操作、或者是否仍可以使用一些 API、例如 SPI Starterware 中的 SPITransmit?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请查看 ADS8361而不是 ADS8363。 ADS8361没有任何可编程寄存器、并且有几个应用手册展示了如何使该器件与标准 SPI 接口配合使用。 从 ADS8361产品文件夹中、单击技术文档选项卡、然后向下滚动到应用手册。 请查看连接"ADS8361至 TMS470处理器"、"将 ADS8361与 MSP430 USI 端口配合使用"和/或"将 ADS8361连接至 TMS320F2812 DSP"。 这些文件还包含代码片段-当您看到"多文件"类型时、请单击"读取抽象"链接。 他们应该让您了解您需要做什么。