请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8363EVM 主题中讨论的其他器件:TMS320C6748、 ADS8363、 ADS8361、 TMS320F2812
您好!
我尝试 使用 SPI1引脚将 TMS320C6748连接到 ADS8363 EVM。 我想利用使能引脚与 ADC 握手、但在 J15或 J16接头上找不到它。 我还需要一种方法来触发 ADS8363上的 RD 和 CONVST 位 、但无法确定如何触发。 到目前为止、我的想法是使用其中一个 CS 引脚作为 GPIO、在我实际传输数据之前切换 RD 和 CONVST 位。 我不是在寻找如何进行这项工作的深入解释,而是简单地描述这项工作将非常有帮助。 谢谢你。