This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:请求测试数据。

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792742/dac5672a-request-the-test-data

器件型号:DAC5672A
主题中讨论的其他器件:DAC5672

你好

我的客户对 DAC5672进行了如下审查

如果:70MHz

班德:20Mhz

您能否提供测试数据?

客户将 AD9746用于 RZ 模式

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已就您的问题通知 DAC5672A 专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我将等待您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    DAC5672A 仅支持正常模式。 它不支持 RZ 和混合模式。 数据表第11页的图6显示了您要查找的性能图。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Neeraj
    感谢您的支持。
    您是否会推荐采用 RZ 模式的器件?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    很抱歉、我们没有任何具有 RZ 模式的器件。

    此致、
    Neeraj