This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1232REF:ads1232

Guru**** 2543040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794966/webench-tools-ads1232ref-ads1232

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件:ADS1232

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我是 GOBINATH、

    我不熟悉 ADS1232、任何人都有针对此器件型号的 PCB 指南、如果有设计规则、也可以...

                  谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    我们正在更新 ADS1232数据表、其中将包含一些布局指南。  同时、您可能会发现 ADS1232REF 用户指南对您有所帮助:   

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf

    ADS1232应在器件的 AGND 和 DGND 之间建立低阻抗连接。  为了实现这种低阻抗连接、ADS1232REF 是一款2层电路板、此电路板设计有一个实心接地层(AGND 和 DGND 组合)。  对于布局的其余部分、主要目标是使数字信号不会交叉进入 PCB 上的模拟域。  除此之外、设计规则方面没有特殊要求。  例如、您可以使用10mil 布线和8mil 间距。  ADS1232REF 确实使用20mil 模拟走线、但这不是必需的。

    您可能还会发现以下 PCB 布局常见问题解答对您有所帮助:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/755516

    此致、

    Bob B