This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用所有通道时的扫描时序。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795144/ads124s08-scan-timing-when-all-channels-are-being-used

器件型号:ADS124S08

如果我不使用 PGA、并且想通过什么类型的运算读取全部12个通道、我希望能够保持? 换句话说、从 ADC 读取所有12个通道通常需要多长时间? 无增益和无基准变化。

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    非常感谢您的问题。

    您可以使用 ADS124S08数据表中的表13和15来确定从12个通道中的每个通道读取单次数据所需的时间。
    使用低延迟滤波器和4kSPS 数据速率设置时、您将获得最快的吞吐量。
    根据表13、使用这些设置时、每个通道的转换时间将为(406us + 55us)= 461us。
    这意味着您可以在12 x 461us = 5.53ms 的时间内读取全部12个通道。

    不过、这段时间不包括 SPI 通信的时间。 每次转换完成后、您必须读取转换结果、然后写入 INPMUX 寄存器、以更改多路复用器通道。 根据您的 SPI 时钟频率、您可以计算 SPI 通信的开销。

    此致、