This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:内部基准电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794678/ads1220-internal-reference-voltage

器件型号:ADS1220

你(们)好!

我设计了一个采用 ADS1220的电磁流量计。 当我校准仪表使偏移无效时、它的工作精度为~0.4%。 但是、在大多数情况下、当我在所有相同条件下重新启动装置时、在同一个流点上生成的代码会有所不同、~0.3%、并且仪表的线性度会降低。 此外、当改变偏移值时、同一个仪表同样工作正常。

由于每次设备重新启动时校准零偏移不是可行的解决方案。   

我对 ADS1220的内部电压基准有疑问、其数据表中规定初始精度为~+/-0.15%。

如果我需要使用具有更好初始精度和温漂的外部电压基准源、请提出建议。

此致、

Harish KS   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我很抱歉、我们最近有一个假期、所以我们的回复延迟了。  我并不完全确定您是如何校准系统的、但听起来好像您在进行系统校准。  从评论中看,并不清楚变化的根源是在哪里发生的。  该变化可能与 ADS1220有关、但如果它与偏移严格相关、那么线性度也会降低似乎很奇怪。  偏移将与整个范围内的代码变化有关。  增益误差将与您描述的内容更加一致、这可能与基准相关。  在接近0输入电压时、基准几乎没有影响、但会随着输入电压的增加而产生更大的影响。  但是、我对"更改偏移值时、仪表再次正常工作"的评论感到困惑。  单独调整偏移值不会校正基准的增益误差。

    从上电到上电、我希望参考值非常稳定。  内部基准被修整、并且初始精度应该保持相当一致。  即使初始精度超过基准的最小/最大范围、由于噪声级别、值的变化也会非常小、因为它与输出代码相关。

    我更容易理解该问题、因为它与 ADS1220的电压和原始输出代码有关。  在不知道满量程范围的情况下、我很难解释百分比精度。  例如、零流量的输入电压是多少? 与下一个加电周期相比、在一个加电周期中返回的原始代码值是多少?

    当您"重新启动设备"时、您只是关闭并打开设备电源、还是关闭时间更长?  我想知道是否有一段时间用于温度稳定。  如果您在重新启动后让系统保持运行一段时间、精度是否会随时间而变化?

    您可以尝试通过几种方法来缩小可能发生的情况。  与我们的一些其他 ADC 相比、ADS1220没有内部自偏移校准。  相反、这是一个手动过程、需要在代码中完成。  ADS1220数据表第30页的第8.3.12节讨论了该过程。  在进行任何额外校准之前、移除 ADS1220器件失调电压可能会有所帮助。  然后、存储的校准值将是首先校正 ADS1220器件偏移后的值。  这将有助于确定失调电压误差是否与 ADS1220严格相关、或者系统中是否存在引入失调电压的其他组件。

    第二个要尝试的是使用具有更高精度、低漂移和低噪声的外部基准。

    此致、

    Bob B