This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:数字线路上的47 Ω 源极串联端接电阻?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795086/ads7947-47-ohm-source-series-termination-resistor-on-digital-lines

器件型号:ADS7947

有关 SDO、SCLK 和 CS 上47欧姆源串联端接电阻器的说明、请参阅数据表第29页、了解正确端接的信息。  如果未正确端接这些波形、它们会是什么样的? (即无电阻器)。  它们看起来是一样的、但会在数字输出中产生误差吗?  或者波形是否会有可见变化?  我看到的是前者。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    信号将仍然相同、但使用电阻器时、信号会更清晰。 上升/下降沿可能不会精确计时并导致数据错误。 电阻器应该有所帮助、请实施它们。
    如果问题仍然存在、我建议使用示波器快照检查计时。 如果是、请提供该信息以帮助进一步调试
    此致、Cynthia