This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:单端模拟输入配置

Guru**** 2825575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795117/ads131a04-single-ended-analog-input-configuration

器件型号:ADS131A04

您好!

我打算将 ADS131A04用于3通道数据采集系统。 传感器是一个三轴加速计。 加速计的输出是单端的。 能否使用 ADS131A04获取单端数据? 配置是什么?

我打算将 AIN-N 接地、只需使用 AIN-P 输入连接到加速计即可。 负电荷泵将被启用。

请提供建议。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    ADS131A04应能够进行单端测量。 但是、ADC 实际上是差分的、输出数据将始终是差分的、采用二进制补码格式。 当使用 AIN-N 接地的 ADC 时、只应获得正结果(可能会由于可能存在负偏移电压而产生一些小的负结果)。

    我也有其他几个问题和意见。 如果您仅进行单端测量、则无需使用负电荷泵。 只要输入信号处于 AVSS 和 AVDD 范围内且 AVSS 接地、您就应该处于输入范围内。 您打算使用什么加速计? 我想了解一下您可能获得的分辨率和数据速率以及您期望的性能。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的回答。
    加速计将来自 TE Connectivity 的834M1系列。 ADC 和传感器都将以3.3V 电压供电(AVDD=3.3V、AVSS=GND)。 我认为我不需要启用负电荷泵、但这是我在数据表中找到的正确选项(图104的最后一个选项)。

    Shahram