This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ads131a04模拟输入到数字输出映射曲线

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794830/ads131a04-ads131a04-analog-input-to-digit-output-mapping-curve

器件型号:ADS131A04

您好!

  我使用 ads131a04对4通道模拟信号进行采样。 我至少有两个问题需要重新处理 Vref 和数字输出。 我使用的是内部电压和 双极模拟电源。  负电荷泵被禁用。 请参阅随附的原理图、其中 VCC 为2.7V、VEE 为-2.7V。

1、REFP 不符合预期。 当我将其设置为2.442V (或上电后)时、我得到的值约为-1.3V; 当我将其设置为4.0V 时、我得到的值为 about1.6V;

2.数字输出难以解释。 当对 AINRegisteredP 施加大约-0.5V 的直流电压时、输出代码为0xED?? 或0xF0??。 输出代码中似乎存在较大的直流偏移。 我在数据表中未能找到输出代码与输入电压和电压的关系。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎数字输出代码是正确的。 但是、我仍然不清楚 REFP 电压与内部 Vref 之间的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    对于 ADS131A04、内部基准由电源的模拟部分生成。 这意味着内部基准的负极引线连接到 AVSS (在原理图中为 VEE)。 如果您的电源电压为±2.7V (如第一个帖子中所述)、则 AVDD=2.7V 且 AVSS=-2.7V。

    这意味着当内部基准电压为4V 时、REFP 的输出相对于接地电压为1.3V。 如果内部基准电压为2.442V、则 REFP 的输出相对于接地电压为-0.258V。

    您已经在原理图中添加了此内容、但应确保已安装 C11。 从 VREFP 到 VREFN 应该有一个1uF 电容器。 VREFN 还应连接到 AVSS。

    至于您的另一个问题、您已经知道 ADC 的输出以二进制补码表示法进行报告。 如果您的基准电压为4V、且 ADC 的输入电压为-0.5V、则 ADC 的输出为:

    (-0.5V*2^23)/4V =-1048576 = F00000h

    数据表的9.5.1.5数据字部分对此进行了说明、见第38页。

    对于您的设置、请返回并检查 REFP、REFN 和 AVSS 的连接。 如果电压与我提到的相同、那么我们已经解决了这个问题。 否则、我们可以重新打开此帖子并继续调试电路。



    吴约瑟