This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADC 输出转换

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794782/ads1293evm-adc-output-conversion

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我将 ADS1293EVM 与 MSP430F5529搭配使用。 我想问您有关 ADC 输出数据转换的问题。 现在、我将以以下格式从 ADC 获取数据:6075549等 我在数据表中找到了这一点、但我不确定如何找到 Vinp 和 Vinm 的值。 我假设它是输入之间的某种测量。 请就此向我提供任何建议吗?

我现在正在采集3导联 ECG、但稍后我想采集单导联。 单导联 ECG 的情况是否有差异?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    请查看我的签名中的"生物电势 ADC 常见问题"链接、这里有一个代码到电压转换条目。 3导联与1导联的转换是相同的、只是分解输出代码的方式是不同的。 请记住、输入是差分测量的、因此产生的电压将是 Vinp - VINN。