This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:DAC9881评估模块(SLAU279A)中的图8

Guru**** 2502195 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793325/dac9881-figure-8-in-dac9881-evaluation-module-slau279a

器件型号:DAC9881

您好!  

 我对 SLAU279A 的图8感到困惑。

 由于 DAC9881 被设计为缓冲器输出模式、所以内部缓冲器可能会导致偏移电压和净空电压。

它们可能会使 DAC 的线性度崩溃。 我的问题是:

问:分析线性时,如何识别 缓冲器的失调电压和余量电压导致的非线性? 是否有一些关于它们的定义?

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    感谢您的查询。 在计算 INL 之前、会调整终点误差(零代码误差、偏移误差、增益误差、满量程误差)。 因此、这些误差不会出现在线性中。 通过为电源选择合适的值、可以计算电压余量。

    您可以查看本文档的图6以更好地了解 INL 测量:

    www.ti.com/.../slaa013.pdf

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uttam:

    感谢你的答复。

    您是否可以详细说明如何为电源选择适当的电压余量值?

    这是根据 Vout( T+1 )- Vout( T )<理想的 VLSB 来判断,还是根据某个因素来判断 Vout 是否在非线性区域中进入?

    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    DAC9881是一款轨到轨输出 DAC。 我在上一篇文章中错过了这一点。 因此、该器件不需要电源余量。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Uttam:

    感谢你的答复。

    内部缓冲器的余量如何?

    我是说为什么 SLAU279A 的图8选择'261120'作为最终测试代码,而不是2^18 - 1 = 262143?

    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    正确指出。 尽管轨到轨输出在很大程度上纠正了余量问题、但它不会将线性范围推向两个轨。 因此、电源轨附近会有一些非线性。 INL 曲线最多只显示满量程- 43个代码。 这意味着 INL 将大于指定值。 遗憾的是,目前没有定量数据。 该范围应通过在电源中提供相同的余量来扩展。

    此致、
    Uttam