This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:有关输入电阻值的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794450/afe5801-question-about-input-resistance-value

器件型号:AFE5801

大家好、

   我的客户会将 AFE5801器件用于 LMFW 应用。 他们想知道输入电阻值是否为5Kohm、如下所示。 如果是这样,当输入电压摆幅为2VPP 时,输入功率应为10log {[(2/(2√2)^2/5000]*1000 }=-10dBm,我的理解是否正确? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:
    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 AFE5801器件。
    是的、我将研究客户问题、并很快告知您。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    你过得怎么样?

    是的、正确。

    对于 AFE5801器件、差分输入最大值= 2Vpp = 10dBm。

    输入阻抗为高电阻5k Ω 至 DC=VCM

    从 AFE5801数据表的下图中可以看到这一点。

    谢谢!

    谢谢!

    此致、