This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:SDOUT 问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/790128/afe5801-sdout-issue

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他器件: AFE5809

你(们)好

我们使用三个 ADC AFE5801,所有 SPI 控制都与单个 FPGA 主控制复用,SPI 写入工作正常  

但读操作没有发生,SDOUT 不提供任何数据,这是因为三个设备在同一线路上运行吗??

根据数据表,不建议仅对 SDOUT 使用上拉电阻,因此我们没有为此行添加任何上拉电阻。

但是,如果我们断开两个设备的连接并且只保留一个设备,则 SDOUT 正常  

我们希望 SDOUT 在连接所有三个器件时工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    你过得怎么样?
    是的、你是对的。 AFE5801是我们之前的器件、不包含 SDOUT 输出引脚
    三态选项。 因此、您需要在 FPGA 上使用不同的引脚来捕获每个 SDOUT 引脚
    或者、您需要为每个 SDOUT 引脚在外部添加一个缓冲器、并在需要时启用或禁用每个缓冲器。
    对于数据表第49页上的 AFE5809器件等较新器件、
    您可以看到、它添加了这样的新选项、允许来自不同 AFE 器件的不同 SDOUT 引脚
    链接在一起。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我有一个生成正弦波的 TCXO 振荡器,它通过模拟缓冲器 PL133-37进行缓冲,并作为单端时钟输入发送到所有三个 AFE5801 ADC,其中 CLKM 通过0.1uF 电容接地, 使用此正弦波时钟,我们可以看到 ADC 输出始终为零,然后我们从数据表中了解到正弦波必须通过电容器发送。 我们通过提升缓冲器输出引脚并在引脚和焊盘之间连接一个串联电容器来尝试这一点,这样 AFE5801的 clkp 就能通过电容器获得时钟,因为它是正弦波,应该使用什么电容器值来确保 ADC 始终工作。 由于 ADC 期望 clkp 串联电容器非常靠近它、但我们将其置于缓冲器输出端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    请查看并参阅 AFE5801用户指南:
    "图14. 原理图第1页"
    仅限 P3的4-3
    仅 P2的4-3
    P4的3-2
    P5的3-2
    P6短路。

    希望这能有所帮助。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    你过得怎么样?

    这里的原理图显示了我们如何将时钟连接为单端输入。

    请查看:

    谢谢!

    此致、