This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:DAC8563双通道输出是否具有单通道类似产品?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8563, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793367/dac8563-can-the-dac8563-dual-channel-output-have-a-single-channel-similar-product

器件型号:DAC8563
主题中讨论的其他器件: DAC80501

现有产品使用 DAC8563双通道输出。 现在、我要将产品更改为单通道输出。 您能否推荐单通道替换产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 我们有一个新的产品系列来替代它。 您可以使用 DAC80501M。 这是目前的预发布版本、将在本季度推向市场。

    请查找数据表链接 :www.ti.com/.../dac60501.pdf

    希望这能解答您的问题。 如果对此有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 如果我需要一个具有内部基准电压的2.5V 至5V 输出和一个缓冲 DAC、这一个更合适。
    如果没有输出缓冲 DAC、则该 DAC 是合适的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DAC80501具有带内部基准的2.5至5V 输出。 它是一款具有引脚可选 SPI 或 I2C 功能的缓冲 R2R DAC。 它有两个选项:用零标度复位和用中标度复位。

    此致、
    Uttam