请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1251 主题中讨论的其他器件: ADS1258
您好!
我想读取多个 ADS1251数据、并将使用多路复用器在不同的 ADS1251串行接口(SCLK+ DOUT)之间切换。
问题是:DOUT 始终向外发送数据。 如果一个 ADS1251的 DOUT (让我们称之为 A)感应了4位、并且 MUX 切换到另一个 ADS1251 (让我们称之为 B)、并且在瞬间 B 已经感应了6位、因此 MCU 将无法读取 A 和 B 的正确结果、该怎么办?
如何确保在切换 MUX 时正确读取数据?