This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的触摸 IC

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793685/recommended-touch-ic

主题中讨论的其他器件:LDC2114LDC1614

你(们)好

我们具有以下触摸 IC 要求、这些要求需要触摸键和触摸滑块。            

您可以推荐一些有用的芯片吗?  

           

谢谢!

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    LDC2114可能是这些应用的最佳器件。 它使用基线跟踪算法、因此您不会读取绝对测量值、而是会对电感的变化做出反应(例如、当按下按钮或有人按下滑块时)。

    如果需要进行绝对测量(例如、如果滑块是机械的、并且需要始终知道瞬时位置)、请查看 LDC1614系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clancy

    非常感谢。
    由于电感线圈的设计很复杂、调试可能会很麻烦。
    您是否推荐电容式触控/电容式滑块相关 IC?
    我们更喜欢使用它。

    此致、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    LDC2114也可用于电容式触控。