This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:转换后的数据读取

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794208/ads1298recgfe-pdk-converted-data-reading

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好!  

我尝试通过写入配置寄存器和 ADS1298R 的单个通道来获取转换后的数据。 我已将 PDK 与 STM32F4 MCU 连接。 我要附加下面代码的逻辑。  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//定义//

uint8_t start = 0x08;  //启动操作码
uint8_t RX_RDATA[3];  //存储接收数据的数组

uint8_t RDATA=0x12;  //RDATA 操作码

uint8_t TXBUFFER1[3]={0x41、0x00、0xC6};  //要写入 CONFIG1寄存器的值
uint8_t TXBUFFER2[3]={0x42、0x00、0x10};   //要写入 CONFIG2寄存器的值
uint8_t TXBUFFER3[3]={0x43、0x00、0xFC};  //要写入 CONFIG3寄存器的值
uint8_t TXBUFFER4[3]={0x44、0x00、0x03};   //要写入 LOFF 寄存器的值
uint8_t TXBUFFER5[3]={0x45、0x00、0x03};  //要写入 CH1寄存器的值  

//main//

HAL_GPIO_WritePin (GPIOD、GPIO_PIN_9、GPIO_PIN_RESET);     //START 引脚拉低

HAL_DELAY (1);
HAL_SPI_transmit (&hspi2、TXBUFFER1、3、50);   //TX CONFIG1写入值
HAL_SPI_transmit (&hspi2、TXBUFFER2、3、50);    //TX CONFIG2写入值
HAL_SPI_Transmit (&hspi2、TXBUFFER3、3、50);     //TX CONFIG3写入值
HAL_SPI_Transmit (&hspi2、TXBUFFER4、3、50);     //TX LOFF 寄存器写入值

HAL_SPI_transmit (&hspi2、TXBUFFER5、3、50);    //TX CH1REG 写入值

HAL_DELAY (1);
HAL_SPI_transmit (&hspi2、&start、1、50);         //TX 启动操作码

//ISR 检测 DRDY 下降沿//

void HAL_GPIO_EXTI_Callback (uint16_t GPIO_Pin)


HAL_SPI_transmit (&hspi2、&RDATA、1、50);//TX RDATA 操作码
HAL_SPI_Receive (&hspi2、RX_RDATA、3、50);  //使用 SPI 接收数据

----------------------------------------------------------------------

接收缓冲器阵列(RX_RDATA)上的值为0x71。 但是、由于每个接收的 SPI 大小为8位、因此阵列的所有3个位上只能得到0x71。 如何解决此问题? 感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    编写代码最终由客户决定。 我建议查阅 C 代码和 SPI 调试帖子、这些帖子可在我的签名中的 BIOFAQ 中找到。 此外、现在不用担心导联脱落、看起来您使用 Ch1来测量电源电压、尝试将其用作正常输入。