This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828和 ADC#39的一般电压范围

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789066/ads7828-voltage-range-of-ads7828-and-adc-s-in-general

器件型号:ADS7828

即使我的基准电压连接到5V、我的电压在所有通道上以大约3.65V 的电压达到最大值。  我是否有方法可以提高 ADC 的范围。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    您是否能够在设计中实现电荷桶滤波器? 您的原理图自上一个问题以来是否发生了变化? 您是否能够在仿真中实现适当的趋稳?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    您是否能够解决您的问题?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hasan。 很抱歉、我忙于另一个项目、不得不把这个放在一边。  是的,事实证明它是“驾驶舱错误”。 我具有内部基准而不是外部基准的设置。 实际上,我不知道如何使用内部基准获得3.6V 电压,但一旦我更正了设置,它就能完美地工作。 感谢您的再次入住。