This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:S/N:4265900004、SPI 读回问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793834/ads54j20evm-s-n-4265900004-spi-readback-issue

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J20

当 FPGA 用于配置 ADS54J20的寄存器时、SPI 时序正常、SCK 频率为1MHz、配置的模拟组的寄存器回读正常、并且在配置 JESD 组时 SPI 回读失败。 SPI 链路似乎正常、模拟组正常工作。

以下是我的 FPGA 代码:

是否有其它可能导致此问题的错误配置? 电源? 工作模式? (PDN 引脚与 EVM 板一样通过1K 电阻下拉)

请尽快查看 并期待您的回复。  谢谢。

BR//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、BR
    我已就您的问题通知 ADS54J20专家。 他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B