This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:二阶低通滤波器(LPF)特性

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A, ADS8674, ADS8688, ADS8688A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791966/ads8684a-second-order-low-pass-filter-lpf-characteristic

器件型号:ADS8684A
主题中讨论的其他器件: ADS8674ADS8688ADS8688A

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 ADS8684A。

我对二阶低通滤波器的特性有疑问。

问题1:
数据表中的 LPF 特性被描述为15kHz 时为-3dB、2.5kHz 时为-0.1dB。
在3.4kHz 时衰减了多少 dB?

问题2:
15kHz、3.4kHz 和2.5kHz 时衰减 dB 的变化量是多少?

问题3:
ADS8674的 LPF 是否具有与 ADS8684A 的 LPF 相同的特性?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、
    对于 Q1和 Q2、我必须咨询测试团队并将其反馈给您。
    对于 Q3、是。

    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DALE-SAN、

    感谢你的答复。

    ADS8684A 的数据表图71。3.4kHz 时的二阶 LPF 幅度大约为-0.2dB。

    我预计 Q1和 Q2的检查结果。

    &此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    对于 Q1、我仍在等待5年前进行测试的合适测试工程师的反馈。 感谢您的耐心等待。 以下是确认后您的其他问题的答案:

    Q2–不会在大量器件上捕获 LPF 数据、因为这是一个典型的数字。 因此、我们不能评论变体均值和 Σ 数。  

    Q3–ADS8688系列器件的 LPF 特性相同。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DALE-SAN、

    感谢你的答复。
    我了解并将通知我们的客户您的信息。

     此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、  

    在与测试工程师确认后、数据显示 ADS8688A 上3.4kHz 内部 LPF 时衰减约为-0.23dB。

    谢谢。

    此致、

    戴尔