This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:连接到 ADS1298后查找有用的 EMG 数据

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793638/ads1298-finding-useful-emg-data-after-connecting-to-ads1298

器件型号:ADS1298

我与 ADS1298电路板成功通信(至少我认为是这样)。  当我尝试通过电极从任何通道读取值时、我会在串行监视器上看到以下内容:

(笑声)

-56649 -37957 -3074 4610
-15104 3526 -3084 4583
26966 45696 -3079 4598
26941 45712 -3085 4589

(笑声)

26941 45702 -3068 4579
25253 44013 -3091 4582
-54862 -36122 -3082 4572
-56658 -37940 -3070 4604

(笑声)

(我只打印头信息3个字节后的前四个通道)

我得到的值相当一致、并且也从低电平持续变为高电平。

我再次关注 Adam Feuer 用于 ADS1298分线板的 GitHub。  

我是否缺少基准电压来稳定我的值?  或用于电极的某种外部滤波器?

我尝试在 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/414236/1472373上按照 RLD 的说明进行操作

我在获取 EMG 数据的尝试中有点迷路。  

感谢您的任何帮助、

Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Spencer、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    遗憾的是、我们不是 EMG 应用的专家、因此我们提供的帮助有限。

    您将需要一种方法来偏置测量值、或像您提到的那样"稳定"。 使用 RLD 电极将确保信号以在 PGA 限制范围内的共模范围为中心、并防止测量值发生削波。 如果您不想使用 RLD 电极、也可以将输入连接到中间电源、如本文档 中 R19、R20和 C27所示:www.ti.com/.../sbau171d.pdf

    这两种方法都有助于降低测量中的噪声。 查看我签名中的 BIOS 常见问题解答要查看 RLD 应用手册以及如何执行代码以进行电压转换、这些帖子可能会有所帮助。