This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:隔离电阻器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793451/ddc112-isolation-resistor

器件型号:DDC112

作为学生项目、我正在设计基于 DDC112的仪器。

数据表中图29的下半部分显示了从 AVDD 电源获取的 DVDD 电源、其中隔离电阻小于10欧姆。 如果有人能解释电阻器如何保护模拟电源免受噪声影响、我将不胜感激。 应用手册 multi-DDC112板设计(图1a)以及用户指南 DEM-DDC112U-C 评估装置(图10)中没有隔离电阻器。  

我还注意到应用手册 multi... (图1a)在电源输入和用户指南 DEM-DDC 上具有1uF 的去耦电容器。 (图10)具有10uF + 0.1uF。 为什么会这样?

此致、

Christme.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christer、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 DDC112器件。
    我会将您的问题转交给系统工程师。
    他很快就会回复你。

    再次感谢您!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christer、

    你过得怎么样?
    由于数字电路部分(由 DVDD 供电)通常具有相当大的噪声、
    此10uF+0.1uF 的10 Ω 隔离电阻器充当低通滤波器
    具有1.6kHz 截止频率、可阻止来自 DVDD 的噪声(由数字信号生成)
    AVDD。 这假设数字信号频率的运行频率远高于1.6kHz。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解。 我觉得有更复杂的解释。 也许我在提问之前已经读了很多。 我提到的文档中仍然没有这个低通滤波器。 很显然、这也很有效、可能不是那么好。

    此致、
    Christme.