This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:确认 ADS7947#39;数据表错误

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791055/ads7947-confirmation-of-ads7947-error-in-datasheet

器件型号:ADS7947

大家好、

我们正深入了解客户方面的 ADS7947、并从我们的数据表参考 sch 中发现以下错误、如下所示:

引脚7是 AIN1N、应连接到 GND 但不连接到输入、而引脚8、AIN1P 应连接到输入但不连接到 GND。 请帮助确认此错误并更正答案、非常感谢!

否则、这可能会使一些客户感到困惑、并在他们的设计过程中出错。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Sulyn

    是的、这是应用图中的错误。 引脚8应为模拟输入信号、引脚7应连接到 GND。

    感谢您指出这一点。 我们将努力纠正这一问题。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚注意到我们犯了这个错误。