请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DL3200 您好!
我有一位 使用 ADC12DL3200的客户、请在下面找到他的询问:
在第一步-我们尝试采用 TI 提供的参考设计并使其正常工作
作为 TI 提供的 FPGA .bin 文件。 将 TI 提供的 FPGA .bin 文件加载到 FPGA 中后、"High-Speed Data Converter Pro v5.00"就可以正常工作了。
在我们对参考设计进行了编译后、"High-speed data Converter Pro v5.00"软件会显示错误消息:"Read registers failed"。
我们注意到、TI 参考设计不包含与 ADC 之间的 SPI 接口。
但是、为了正确使用 ADC、我们需要对 ADC 进行 SPI 访问。
请您提前告知以上内容、谢谢。
此致、
Shai