This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:菊花链- RLD 问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793629/ads1298-daisy-chain---rld-question

器件型号:ADS1298

大家好、

我正在查看 ADS1298以了解即将推出的项目。 对于该项目、我希望以菊花链形式连接两个 ADS1298芯片、以减少控制它们的信号数量。 如数据表的第9.4.2.2节(第57-58页)所述、菊花链要求以相同的方式配置每个芯片。 它还指出“RLD 驱动程序不能在多个设备之间共享”。 您能否提供有关此陈述的更多详细信息?

如第43页的图45所示、它显示了多个器件的 RLD (右腿驱动)连接。 器件1用于生成 RLD 信号、而来自其他器件上其他通道的输入使用 RLDINV 共享。 2-N 器件上的 RLD 运算放大器断电。 如果器件是菊花链式的、器件2-N 上的 RLD 运算放大器是否可以通电? 将不使用 RLDOUT、RLDREF 和 RLDIN 引脚。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您发帖。

    图45背后的目的是说明一种在推导共模消除信号时包含来自其他 ADS129x 器件的电极输入的方法。 您不希望多个 RLD 放大器输出主动驱动同一电极、因此不建议从多个 ADS129X 器件连接 RLDOUT 引脚。 节点"VA1-8"表示每个单独 PGA 放大器输出端的220k 电阻器(一个在正输出端、一个在负输出端)。 实际上、下图只是在器件1的 RLD 放大器反相输入(RLDINV)处添加更多与求和节点并联的信号。

    如果 RLDOUT、RLDREF 和 RLDIN 引脚未用于菊花链式器件、则可以打开相应的 RLD 放大器、但此时会浪费电能。

    此致、