This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8505:ADS8505IDB 的直接替代产品

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8505, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793609/ads8505-drop-in-replacement-for-ads8505idb

器件型号:ADS8505
主题中讨论的其他器件: ADS8681

TI 是否建议将 ADS8505IBDB 作为 ADS8505IDB 的最佳替代产品? 如果不是、建议的最佳替代产品是什么?
您能否列出 ADS8505IDB 与建议的替代产品之间的最大差异?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    ADS8505IB (DB)和 ADS8505I (DB)之间的差异在于性能、请参阅 ADS8505数据表第2页至第4页的电气特性表。 我认为您谈论的"最佳"是功能和性能。 支持+/-10V 双极输入的新一代 SAR ADC 是 ADS8681系列、ADS8681支持9个双极或单极输入范围、包括采用+5V 单电源的+/-10V。 此外、ADS8681还具有集成的模拟前端(AFE)、模拟滤波器和 ADC 驱动器、因此无需外部高带宽放大器来驱动 ADS8505等 ADC、因此性能更好。 请参阅 ADS8681 数据表。

    此致

    戴尔