This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84外部时钟

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793211/dac37j84-external-clock

主题中讨论的其他器件:DAC37J84

您好!

我正在使用 TSW14J56板和 DAC37J84评估板进行测试。

我针对 DAC 输出测试测试了板载时钟源、它看起来正常工作。

然后我切换到外部时钟模式、但我看不到 PLL 状态 LED 亮起、也看不到任何 DAC 输出。
我提供的外部时钟为10MHz 0dB ~ 3dB。
有人有 DAC37J84评估板的经验吗?

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    您将需要在以下突出显示区域中输入与 GUI 显示相匹配的时钟频率

    由于 DAC 的设计以及相关的 SERDES 内核、存在最低时钟频率要求。 对于 DAC37j84系列、10MHz 通常会减慢某个频率

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢、它现在可以正常工作。

    我认为外部时钟模式绕过了 PLL1和 PLL2、因为 D6、D7 LED 处于关闭状态。

    谢谢、

    Kiman